This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS 引脚处于电压模式的产品

Guru**** 2511255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ24072T, BQ25120A, BQ24075T, BQ25121A, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734062/about-product-with-ts-pin-in-voltage-mode

主题中讨论的其他器件:BQ24232BQ24072TBQ25120ABQ24075TBQ25121ABQ24079T

您好!

客户正在寻找以下产品。
・TS 引脚为电压模式
・VOUT (REG)=4.4V
・bq2407xT 系列等图像产品

您知道这样的产品吗?
请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您正在寻找什么充电电流? BQ2407xT 系列非常适合您的要求、但我们目前没有输出电压为4.4V 的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    感谢您的响应和支持。
    我仍在确认充电电流。
    (bq24232可涵盖的充电电流。)

    客户的请求如下。
    1.VOUT (REG)=4.4V
      (它们不想将系统电压增加到4.4V 以上。)
    2.TS 引脚=电压模式
      (客户想要调整温度范围)

    您能否介绍可以清除这两个问题的器件?
    客户希望推出各种产品。

    此致、
    Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、
    BQ24072T 的输出为 VBAT + 225mV。 当 VBAT (REG)= 4.2V 时、最大输出电压将约为4.425mV。 客户是否计划在仅 BAT 模式下使用充电器输出上的降压/升压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    感谢您的友好支持。

    "客户是否计划在仅 BAT 模式下使用充电器输出上的降压/升压?"
    →我没有问过客户这方面的问题。 当我们知道这一点时、我将与您联系。

    客户希望知道设备组具有“TS 引脚电压模式”功能。
    请通过 “TS 引脚电压模式” 功能告诉我所有产品系列信息。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、
    具有基于电压的 TS 的器件为 BQ24072T、BQ24075T、BQ24079T、BQ25120A、BQ25121A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    感谢您的友好支持。
    我会将 您的信息通知 给客户。

    此致、
    Yusuke