This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:ucd3138

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733616/ccs-ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

现在我安装了 CCS 最新版本:当我必须检查 哪个器件时、我签出了 UCD3138

但是、UCD3138在任何地方都没有问题!

我甚至无法从器件下拉菜单中选择它

我错过了什么?

是否有视频  介绍了设置工具、示例(例如 PFC)、编辑代码以进行自定义、添加新代码段等的整个过程?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将邀请 CSS 专家来回答您的简短问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 安装过程中、系统会提示您选择感兴趣的所有平台。
    UCD3138系列数字电源控制器是需要选择的平台之一。

    如果在安装过程中未选择 UCD3138支持、则可以通过帮助菜单添加支持。

    Help -> Install new software (all available sites)(帮助->安装新软件(所有可用站点):

    以下链接将指导您参加 UCD3138培训:

    training.ti.com/ucd3138-digital-power-training-series

    查看: UCD3138数字电源工具入门

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak。

    另一个新问题:微控制器的最小尺寸是什么、我可以使用它来执行以下操作

    有2 个 ADC 通道、 不必超快

    将 输出一个脉冲序列、以大约 10kHz 的频率对线路频率信号进行采样、脉冲宽度约为30us。 这是通过 GaN 开关的隔离式驱动器实现的。 因此、ADC 通道的输入约为50mV 至1000mV、具体取决于所采样的线路信号。

    ADC 输入的共模电压为 VAA/2 (即3.3V/2)。  当线路信号为负时、这将被剥离、然后集成样本并"整流"

    -它将输出第二 个信号、该信号经过集成和数字滤波、具有 正在采样的高精度缩放"整流"正弦波。

    它还可以给出峰值输入样本和 线路频率的并行8位值。

    我注意到 MPS430也许就是其中之一。  

    我们正在使用 UCD3138以及其他一些系统进行开发;因此我们拥有 带硬件的基本 IDE。

    但这是一 个小型独立功能。 不能与 UCD3138功能混用。

    任何 建议都将受到高度赞赏。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    UCD3138和 MSP430都可以完成此任务。
    我猜 MSP430将采用更广泛的封装、您将找到符合您所有要求的各种封装。
    如果您对其他主题有任何疑问、您可能希望打开新帖子。
    这样、论坛上的其他人就可以搜索其特定问题的答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    如果这解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、