This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 BQ27426参考设计的问题

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734633/bq27426-question-on-bq27426-reference-design

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ24075

您好!

 我们遇到了使充电器(BQ24075)和监测计(BQ27426)正常工作的功能问题。 能否有人可以查看我们的设计(尤其是通过单独的线程进行的测量仪表布局、因此我们不必在论坛中发布整个布局)。 请告诉我。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    布局可能不是真正的问题。 您需要提供问题的进一步说明、以便我们为您提供帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到的问题是:充电器 和 POWER_Good 的 LED 都亮起并保持亮起、但即使在充电数天的情况下、已耗尽的电池也不会充电! 我们更改了充电电流设置以进行充电、但运气不佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎更多地是充电器问题、您需要分享充电器原理图供我们的充电器团队审阅。 您还需要共享电量监测计原理图、以便我作为电量监测计专家查看该原理图、但必须从我们的充电器团队中抽一些电量监测计来查看该原理图

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与充电器团队一起审查了设计和布局、并要求直接向您发送信息。 如果可能、请查看设计中的电量监测计部分、我们将感谢您的建议。 如果需要进行任何更改、请在不直接发布布局的情况下进行注释。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我没有看到任何要审阅的原理图。
    此外、该监测计不是能够控制充电器或充电 FET 的 BMU、因此我看不到它是如何阻止充电的

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    请将此原理图用于电量监测计:
    e2e.ti.com/.../2330950

    我去年有一个问题。 我们使用此原理图、电池端子之前的极性保护晶体管除外。

    电量监测计布局与充电器集成(在到电池端子的路径中有一个感应电阻器)。 我们希望确保为布局中的监测计正确配置和连接所有 BGA 引脚、并且它们正确连接、并且不会向电池充电器的 FET 添加杂散路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您可以向我发送包含原理图的私人消息。 我必须再次强调、监测计不控制充电。 您需要仔细检查充电器输出、以确定不发生充电的原因。
    谢谢
    Onyx