This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:了解状态机 LGPO 配置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735087/ucd9090-q1-state-machine-lgpo-configuration-understanding

器件型号:UCD9090-Q1

您好!

我们正在尝试在状态机模式下配置 UCD9090-Q1的 LGPO 之一、但到目前为止、我们尚未实现目标。

基本上、我们要实现以下目标:

  • 加电时、我们的 LGPO 应处于低电平。
  • 我们预计 LGPO 会随着其中一个 GPI 变为高电平而发生变化。
  • 一旦由于 GPI 而发生变化、我们预计当其中一个监控输入进入电源正常关闭状态时(这基本上意味着我们的输入功率消失)、它会发生变化。

我们不幸运地尝试了和路径1和路径2的不同配置。

您能帮助我们指出我们应该如何配置和路径吗?

也许其中一个误解来自 LGPO 的初始状态。 当我们退出复位时,是否使用和路径1和路径2?

谢谢、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LGPO 的初始状态是否取决于状态机模式。
    如果启用了状态机模式、则仅使用和 path1来确定初始状态。
    在另一种情况下、使用和路径来确定初始状态。

    如果 GPI 变为低电平但电源轨仍然良好、情况如何? LGPO 是否应保持或随 GPI 变化。
    您是否有信号图?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用状态机模式、因为我的问题与该主题相关。

    如果这不清楚、我可以做一些绘图、但基本上我们的信号状态变化如下:
    1/ 0加电-监控输入尚未处于电源正常开启状态且 GPI 处于低电平
    2/1一旦 GPI 变为高电平(它是一个大约1ms 至2ms 的脉冲)-监控输入在该级处于电源正常开启状态
    一旦监控输入处于电源正常关闭状态、则为3/0

    从配置的角度来看、如果 GPI 变为高电平、我们可以再次变为1、但我们的监控输入变为关闭意味着 UCD 的电源由于正常状态而丢失、因此下一步将是 UCD 的上电、显然是状态机的复位。

    请注意、在我们达到状态2后、可能会有一些 GPI 变为高电平、但由于我们希望等待监控输入电源正常关闭状态、因此这并不重要。

    为了实现这一点、我输入了:
    和路径1:条件不是 GPI
    和路径2:监控输入电压轨的电源正常状态
    -高电平有效/主动驱动
    但无论我做什么、LGPO 信号都保持低电平。

    克莱蒙特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的 GPI 极性设置为高电平有效。 加电后、您将获得高输出。 原因是、GPI 在上电时为低电平(由于极性为 HGIH、因此视为 DE_Asserted 状态)。 和路径不是 GPI。 因此、当 GPI 取消置位状态时、GPI 不会使逻辑为真。 除非 GPI 的极性设置为低电平有效、否则您将获得高输出。

    有关 状态机模式、请参阅 www.ti.com/.../slvu352f.pdf 的第10.40.7节。
    此致
    Yihe