Other Parts Discussed in Thread: TPS2120
大家好、我正在尝试使用 TPS2120作为5V 端子电源和5V USB 电源之间的 ORing 选择、其中5V 端子电源始终是首选、除非不存在。 我遵循 VIN1 (5V 端子电源)和 VIN2 (5V USB 电源)上5V 跳线选项的 EVM 参考原理图、对数据表和原理图中的内容有一些疑问。
问题1:
ST 引脚似乎是 TPS2120上的开漏输出、这是正确的吗? 如果是、您提到 ST 引脚的一些最大上拉电阻为6k 典型值和20k 最大值、我假设这些是外部上拉电阻。 但是、在 TPS2120的 EVM 原理图中、当 ST 引脚上拉至 VIN1 5V 时、总上拉电阻为10.7k+18.2k = 28.9k。 这是否是数据表和原理图之间的差异? 请对此进行澄清。
此外、ST 引脚的接地选项是否用于未使用的情况?
问题2:
数据表的第9.4节表2指出、如果 PR1被拉至高电平并且两个输入都有效、则使用 IN1。 高电压的范围是多少? 数据表中的任何地方都未提及逻辑电平。
问题3:
TPS2120上的 SEL 引脚没有太多关于其行为的信息、并且未包含在部分9.4表2中。 它显示低电平有效以启用 IN1、这是否意味着它将始终选择 IN1、即使 IN1无效或不存在也是如此? 当我将引脚连接到 PR1时会发生什么情况、就像参考原理图上的跳线选项一样? 我可能会将此引脚绑定到 GPIO、但希望更详细地了解其用例行为。
我开始觉得这个器件对于我尝试执行的操作来说太复杂了、但我正在寻找一个 ORing 选择解决方案、此解决方案没有任何二极管压降并且具有反向电流保护。