This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450-EP:TPS5450-EP

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450-EP, TPS54610-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734663/tps5450-ep-tps5450-ep

器件型号:TPS5450-EP
主题中讨论的其他器件: TPS54610-EP

您好!

该器  件 TPS5450-EP 以及 TPS54610-EP 被列为高可靠性 TI 器件、符合航天应用的要求。  我想获取这些器件的辐射测试数据、例如电离辐射总剂量以及正弦事件延迟和扰乱。

谢谢

 您

Munir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munir、

    TI 关于 EP 器件的政策是、它们不提供 EP 器件的辐射测试数据。
    SP 器件通常会提供此功能。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道您是否没有数据。 您是否有此器件的测试数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    这是 HI REL 部件。 就 HI REL 部件的耐辐射性而言、这意味着什么?
    我对可靠性回答不感兴趣。 我明白了。

    Munir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它还被列为符合空间使用要求。
    Munir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munir、

    EP 器件未经过辐射测试或辐射保证。
    有些客户将其用于航天应用、因此列出了类似的内容。

    如果客户需要辐射测试数据、则必须购买 SP 部件。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munir、

    EP 器件既不经过辐射测试、也不保证。
    如果客户需要 Radiation teste 器件、则必须购买 SP。

    谢谢、
    Daniel