This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:10kV

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733016/ucc21520-10kv

器件型号:UCC21520

你(们)好

我们需要将-10kV DC 切换为0V。 电压必须在1uS 内稳定。

您是否了解我们如何利用您的河流实现这一目标?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我需要有关申请的更多资料,才能作出决定性的答覆。

    • 应用中的占空比是多少?
    • 开关频率是多少?
    • 当驱动器未切换但系统已通电时、输出是设计为保持0V 还是-10kV?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Payne

    感谢您的回答。 占空比为50%、开关频率为20Hz。

    当开关未切换电压时、其余电压处于其电平:

    最大值:0V

    最小值:-10kV (可在0V 至-10kV 之间调节。 它是外部 Spellman PSU)。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您提供更多信息。 这很有帮助。

    限制在极高电压系统中使用 UCC21520 (或任何使用增强型隔离的 TI 栅极驱动器)的主要因素有三个:隔离栅两端的爬电距离、隔离栅上给定应力的击穿时间以及通道间电压的限制。

    UCC21520的爬电距离仅超过8mm、由封装几何形状进行设置。 对于您计划使用的相当高的电压、驾驶员初级侧和次级侧之间存在电弧的严重危险。 污染等级、湿度、海拔、环境温度、大气成分、 在使用 UCC21520设计10kV 电路之前、应考虑外部保形涂层介电强度和其他相关因素。 我强烈建议采用保形涂层、铅成型或其他一些技术、以最大限度地提高封装表面的爬电距离。

    UCC21520数据表的图1提供了 UCC21520增强型隔离电容器在给定施加应力下的寿命特征。 如果占空比保持在50%、且 IC 在0V 和-10kV 之间切换、则跨隔离栅施加的 RMS 电压将为5kV、并且具有一定余量的隔离栅的预期寿命大约为10^6秒或大约10-30天。 但是、如果 UCC21520打算在不进行开关的情况下在隔离栅上保持10kV 电压、则会将 IC 的预计寿命缩短到几秒。 除非 IC 正在开关、否则隔离栅两端的电势应尽可能靠近0V、以最大限度延长隔离栅的使用寿命。 如果无法实现、则应考虑其他隔离方法、例如光纤。

    由于应用中的高电压和通道间的爬电减小、我不建议在此应用中在桥式或串联堆栈配置中使用 UCC21520。 如果需要桥或串联堆栈、请考虑使用单独的 UCC21520并联通道。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    感谢您的回答。 我不会选择 UCC21520。

    您提到应考虑光纤。 您能否展示这方面的原理图? 从我的角度来看、我将需要在 HV-MOSFET 的栅极处有一个响应非常快的接收器。 此外,它必须有某种偏见。

    TI 是否有光纤 IC?

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对此表示歉意,对此进行了一些调查。 TI 不制造任何"简单"的光纤 IC、因为我们的产品目录中的大部分都是针对电信应用而设计的。 我知道还有其他几家公司(例如 Avago/Broadcom)制造了简单的发送器/接收器对、可以通过任意长度的光缆进行连接、并且具有良好的传播延迟特性。

    光纤配置将遵循以下简化版原理图。 本质上、信号通过隔离栅进行传输、经过调节以生成方形驱动边沿、该边沿可用于为栅极驱动器 IC 供电。 偏置会很棘手、但栅极驱动器/光纤接收器的低开关频率和静态电流应使使用非传统的低功耗气隙电源设计(例如太阳能电池板和明亮的灯)成为可能。 根据您所需的正常运行时间、也可以选择使用电池。

    我不知道任何半导体开关的额定电压均为10kV、导通或关断时间均小于1µs μ s。 开关电路可能需要由多个串联开关元件构成、并进行一些平衡、以确保没有任何单独器件超过其绝对最大额定值。 考虑到这一点、应注意将开关驱动源之间的延迟同步到几纳秒内。 光纤和栅极驱动器的路径长度应均衡。 应从相同的生产日期代码中选择栅极驱动器和光纤元件、以最大程度地减少零件间的差异。

    因此、开关速度和稳定时间都由源阻抗和负载阻抗决定。 最小化负载电容将最大程度地提高脉冲边沿的 dv/dt。 更大限度地减小源极和负载电感将有助于更大限度地提高 di/dt、进而在给定的负载电容下更大限度地提高 dv/dt。 请注意、许多串联开关的寄生串联电感可能非常大、可能需要考虑额外并联开关、以将电感降低到可接受的水平。 稳定时间的控制更为复杂、但通常可以使用缓冲电路根据需要调整系统响应。

    此致、