This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:数据表中的错误

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734988/lm317-mistakes-in-datasheet

器件型号:LM317

www.ti.com/.../lm317.pdf

公式4和6。 "+1"不会是小数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Aleksandr、

    你是对的。 方程式应如下:

    (4) Vout = 1.25V x (1 +(R2/R1))
    (6)输出阻抗= Rs x (1 +(R2/R1))

    我们将更新数据表以更正这些公式。