This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160-Q1

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734686/tps4h160-q1-tps4h160-q1

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!

我面临与故障输出相关的问题。

当输入通道1为高电平时 ,相应通道1开关输出为低电平(其余3个通道输出仅为高电平),根据数据表,故障输出应为低电平,但在测试时,故障输出仅处于高电平状态。

您能不能帮助我这种情况发生的可能性是什么。我们已经测量了 Vs 引脚和通道1输出端的电压、它显示了 Vs 自身(开路条件)

感谢您的提前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    nFAULT 是全局故障。  它是 ORed 逻辑、 这意味着它报告任何通道故障。 报告故障的条件 DIAG_EN 必须为高电平。 我理解以上描述中的以下内容:

     1- VS 引脚上存在电压。 电压电平是多少?

    2- IN1为高电平,但通道1为关闭。 您是否在 OUT1上测量0V? 如果是这种情况、IN1上的电压电平是多少? 负载条件是什么? 它是否 处于 oveload 状态?

    3 - IN2、3和4为低电平或开路。  负载是否开路? 您是否有上拉电阻器用于关断状态下的开路负载检测? 如果 不是、则没有故障、nFAULT 正常为高电平。

    请查看数据表第22页的表1和表2、以更好地了解全局故障情况。

    此致、 Mahmoud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    感谢您的响应、因为此问题已由我们一方解决。由于在微控制器和 IC 的输入(IN1)引脚之间打开了串联电阻器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RAM、

    很高兴知道问题已解决。

    此致、Mahmoud