This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62263:TINA-TI 模型是否包含控制环路/补偿?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735079/tina-spice-tps62263-does-tina-ti-model-include-control-loop-compensation

器件型号:TPS62263
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TINA-TI 中的 TPS62263模型是否对稳压器的控制环路和补偿建模?  在我的实际电路中、如果电感器过大(假设是因为控制环路不稳定)、我会看到电压振荡、但我在 TINA-TI 仿真中看不到这种影响。  我只是想知道这是我希望看到的东西、还是模型被简化了。

e2e.ti.com/.../slvm249.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、它确实对控制环路进行建模。 请注意、根据数据表、TPS62263允许的电感器范围非常窄(介于2和2.2uH 之间)。 请使用此定义范围中的值。