This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300ARGR 任意输出运行输出电压设置问题

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734854/tps7a8300-tps7a8300argr-any-out-operation-output-voltage-setting-issue

器件型号:TPS7A8300

您好!

我正在我的应用中使用以下(请在下面找到网络链接) LDO。 LDO 支持两种设置输出电压的方法:1. 使用外部电阻器和2. ANY 输出编程引脚(6引脚)。 我在 PCB 上实现了 ANY 输出操作、没有外部电阻分压器电路。

ANE-OUT 编程可通过公式进行设置:Vout = V (NR/SS)+(分配给每个有源(连接到 GND)引脚的相应电压的累积总和)。

通过使所有程序引脚保持开路、悬空或接地、可将输出编程为可能的最小输出电压、等于 V FB。

问题是:我只获得最小电压、即分配给每个有源(连接到 GND)引脚的相应电压的累积总和。 应该等效于0.8V 的 V NR/SS 不会被添加到最终输出电压中??? 显示 NR/SS 引脚处为0V。

请告诉我是否有人对此有任何指导??

www.ti.com/.../tps7a83a.pdf


谢谢、此致、
Wesly。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesly、

    您能否分享一份原理图、其中显示了您如何设置器件、示波器截图、其中显示了 Vin、Ven、Vout 和 Vbias (如果您正在使用该图)? 这将帮助我们评估您的设置中发生的情况。

    如果 NR/SS=0V 并且没有输出电压、则可能会发生这种情况的原因有几个:

    1. Vin 小于 UVLO 电压
    2. Vbias 小于 Vbias UVLO 电压(假设 Vin<1.4V)
    3. VEN 低于 EN 引脚1.1V 的高电平电压
    4. 电路板组装错误、导致 NR/SS 节点短接至 GND。 这可能来自引脚短接至 GND 或如果有 NR/SS 电容器、则可能会短接至 GND。  

    我确实想指出一点、我注意到在您的原始帖子中、将所有 ANY OUT 引脚接地不会导致最小输出电压。 相反、它将产生使用 ANI-OUT 引脚可实现的最大输出电压。 为了获得最小电压、ANY 输出引脚应悬空/断开。

    -Kyle Van Renterghem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    问题已解决。
    问题出在电路板组件。

    ""我确实想指出的是、我注意到在您的原始帖子中、将所有 ANY OUT 引脚接地不会导致最小输出电压。 相反、它将产生使用 ANI-OUT 引脚可实现的最大输出电压。 为了获得最小电压、ANY 输出引脚应悬空/断开。" -我了解的任何输出配置。

    此致、
    -Wesly