This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:当电源从交流电切换至电池时、剂量 BQ24030输出电压发生变化

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734815/bq24030-dose-bq24030-out-voltage-changes-when-power-supply-from-ac-to-battery

器件型号:BQ24030

根据我在阅读 BQ24030数据表后的理解、当电源为仅交流或仅电池时、输出电压可能会有所不同。  

有时、我的设计的电源仅为交流电源、例如5V、因为它低于 Vo (OUT-reg)、所以输出电压大约为5V (忽略压降)

有时、电源仅为电池供电、例如3.6V、输出电压通常约为3.6V (忽略压降)

我对 BQ24030输出电压的理解是否正确? 在这种情况下、系统必须适应3.6V~5.0V 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    您的理解是正确的。