This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:PWM 和 PFM 问题

Guru**** 2547820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734821/tlv62085-pwm-and-pfm-issue

器件型号:TLV62085

您好吗、您能帮助检查 PWM 和 PFM 之间的转换点在哪里? 形成 我们  无法 理解 的公式,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    当器件已经在 PFM 模式下运行时、该公式可对其开关频率进行建模、但不会为您提供 PFM 和 PWM 模式之间的转换点。 当开关频率 f_PFM 大约为2.4MHz (典型强制 PWM 开关频率)时、您可以估算转换点。

    如下面的计算示例所示、Vin=3.6V 时的转换点、Vout=1.2V 估计约为300mA 至400mA、这与图中的测量值类似。 DS 的1

    谢谢

    Sabrina