This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:此新版本与旧版本之间有何区别?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733081/tps65218d0-what-difference-between-this-new-version-and-the-old-version

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

如果我从 Linux 系统发送 poweroff 命令、我会有不同的行为。 将之前的 TPS65218B1安装在同一电路板上后、PMIC 进入关断状态。 TPS65218D0进入恢复状态(500ms 后重启)。 这种行为的原因可能是什么? 是设备树中需要的新条目。 我的板类似于 BeagleBoneBlack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    您是否在电路板上针对 TPS65218 -B1版本实施了任何权变措施? 例如、您是否在 DCDC4的输出端添加了额外的电容器或二极管? TPS65218D0不需要这些权变措施、应将其删除。

    除了可实现更简单 BOM 的 DCDC4改进外、器件的 STRICL=1b 行为也得到了改善(VPG 和 VOV 的容差窗口更窄)。 系统中的影响可能是、创建更严格的容差窗口会在从活动状态到关闭状态的转换期间产生 VPG 故障。

    您可以通过以下几种方法检查此问题:
    1)数字-通过向寄存器0x13 (CONFIG1)的位2写入0b、将易失性存储器中的 strict=1b 更改为0b。
    2)模拟-在示波器上监控 PGOOD 和 PGOOD_BU、以查看其中的哪一个意外变为低电平。 如果 PGOOD 下降、则必须监测 DCDC1-4、LDO1上的纹波电压;如果 PGOOD_BU 下降、则应监测 DCDC5-6上的纹波。

    如果将严格位更改为0b 可以解决该问题、则可以在存储寄存器映射复位值的器件的 EEPROM 中重新写入该值。
    如果您不想在数字中修复它、则模拟解决方案会添加一些额外的电容以消除导致故障的纹波。

    谢谢、此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的原理图基于 TPS65218B1数据表中的建议:

     我检查了信号 PGOOD 和 PGOOD_BU、但信号的行为似乎正常。 只有500ms 的中断时间会下降。  将易失性存储器中的 strict=1b 更改为0b 的建议我直到现在才尝试。 在 DCDC4上额外增加一个47µ μ F 的电容器没有帮助。

    什么是我的原理图中的信号 AC_DET 和 PWR_EN、接线是否正常? PWR_EN 进入 Sitara 的 PMIC_POWER_EN。

    谢谢、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    只要 R221未被组装、AC_DET 就可以了。  TPS65218D0数据表中的第5.3.1.16节 AC_DET 输入(AC_DET)建议 AC_DET = GND 用于非便携式应用。

    PWR_EN 由处理器 PMIC_PowR_EN 信号控制、因此这不是问题。

    请使用示波器测量 PWR_EN 和 PB (按钮)输入、以确保这些信号不会导致问题。 此外、您可能需要查看 GPIO3以确保该信号不会导致 DCDC1或 DCDC2上的热复位。

    此外、您似乎没有使用任何负载开关 LS1-3。 您可能不使用负载开关1并且输入接地、这是因为 LS1通常由 DCDC3供电并用于启用/禁用 DDR 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    以下是示波器结果(黄色:PB、绿色:3V3 (DCDC4)、蓝色:GPIO3、粉色:PWR_EN)。 组装 R221 (AC_DET =高电平)且未组装 R220时、我将获得与 TPS65218B0相同的行为、请参阅第二个示波器结果。 这对我的应用来说是可以的。 在第 5.3.1.16节中、AC_DET 输入(AC_DET)描述如下:

     '在一个非便携式系统中、AC_DET 引脚也许被短接至接地并且每当系统电源被施加到芯片上时、IC 加电。' -->因此 IC 永远不会进入关断状态。 新版本的 TPS65218似乎不需要 AC_DET 上的下降沿信号。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    感谢您采取额外步骤进行调试并向我展示您的结果!

    只要您可以通过按下按钮(PB 切换高-低-高)从关闭状态打开电源、这似乎是您和您的系统的正确方法。

    谢谢、
    Brian