This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910A3EVM-583:PMIC 输出问题

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734888/tps65910a3evm-583-issue-of-pmic-output

器件型号:TPS65910A3EVM-583
主题中讨论的其他器件:TPS65910

在不启动处理器的 AM335X EVM 板中,我们将获得 PMIC 输出 VDIG1=1.8V、VMMC=2.45V。 在我的定制板中使用了相同的 PMIC、我将获得 VDIG1=2.4V、VMMC=3.3V。 这些变化是否会导致在我的定制板中启动处理器时出现任何问题?  我们如何 在我的定制板中纠正上述电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi Siddhani

    启动过程和输出电压取决于首次加电时 BOOT1和 BOOT0引脚的状态。

    当 BOOT1 = 0b 且 BOOT1 = 0b 时、所有 TPS65910xx 器件均根据第35页开始的 TPS65910数据表文档进行引导。
    当 BOOT1 = 0b 且 BOOT0 = 1b 时、所有 TPS65910xx 器件均会根据第38页开始的 TPS65910数据表文档进行引导。


    当 BOOT[1..0]= 00b 时、VMMC 将为3.3V
    我看不到 VDIG1或 VDIG2应为2.4V 的情况、但这可能是由于使用错误引导方法进行不当定序而导致流经 AM335x 处理器的泄漏路径所致。

    当 BOOT1 = 1b 且 BOOT0 = 1b 时、TPS65910xx 器件将使用专为应用程序编程的 OTP 值引导。 在您的情况下、TPS65910A3将为 AM335x 正确引导。 为了确保 BOOT1和 BOOT0引脚足够早地处于高电平、应将其直接连接到 VRTC、一旦对 VDD7施加有效电源、VRTC 即会打开。

    谢谢、此致、

    Brian