This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850 -窗口看门狗故障条件-发生

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734537/tps3850-tps3850---window-watchdog-fault-condition---occured

器件型号:TPS3850

你(们)好

 使用具有看门狗计时器(TPS3850)的监控 IC、配置为 CWD =NC、SET0 = 0且 SET1 = 1。 我们将根据计算(有效窗口= 2.2ms 至22ms 之间的下降沿)提供30Hz 的 WDI、占空比为45%。 但是\WDO 将变为低电平(看门狗超时故障)。  虽然 WDI 在37Hz 到520Hz 之间、但我们不会遇到看门狗超时故障。

请确认有效窗口中是否有许多下降沿未断言超时故障。 另外、请说明在 WDI 输入中提供37Hz 和520Hz (50%占空比)时、我们没有收到看门狗超时故障(\WDO =低电平)的原因。 此外、根据我们的上述设置、还提供需要作为 WDI 提供的信号。

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R. Sivasuryan、

    有效窗口介于2.2ms 和22ms 之间。 如果我们将2.2ms 转换为频率、则得到1/2.2ms = 454Hz。 如果我们将22ms 转换为频率、则得到1/22ms = 45Hz。 这意味着介于45Hz 和454Hz 之间的频率将处于有效窗口中。 我不相信30Hz 在有效窗口内。

    请使用示波器验证2.2ms 和22ms 之间的脉冲是否保持/WDO 不被触发。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的解释。

    此致、

    R.Sivasuryan