This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:TPS62801YKAR 的输入电流为高频

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734086/tps62801-input-current-is-at-high-frequency-for-tps62801ykar

器件型号:TPS62801

尊敬的 E2E 团队:

我正在寻找一种将2.85V 电源转换为1.2V 的设计、其最大电流为0.5A、占用空间最小。 我有 一个 TPS62801YKAR 设计。 但输入电流波动很大、是否会对电源模块造成任何问题? 我随附了设计报告、请检查。

e2e.ti.com/.../WBDesign328.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajin、

    是的、TPS62801是符合您规格的最小器件。

    为 Vin 组件提供了什么输入阻抗? 它看起来有点高。 这在实际系统中通常不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的重播。 实际上、我不知道如何在 webench 中设置电路的输入阻抗。 您能帮我解决这个问题吗?

    Sajin M
    尼莫星球
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于500mA 输出电流、2.85V 电压源的电流将是多少? 以便我可以在该额定电压下设计2.85V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajin、

    始终节能。 因此、我们可以在您的500mA 负载下从图15获得87%的效率。 然后、在输入电压为2.85V 时、这将变为大约242mA 的直流输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris Glaser:

    感谢您的重播。 因此、对于2.85V 电压轨、我可以使用250mA 的额定功率、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、250mA 是2.85V 电源的最小直流额定值。

    由于多种原因(不同的效率、瞬态等)、电流可能会增大、因此请确保设计具有裕度的系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris