This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890与 BQ25713对比

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, BQ25890, BQ25713, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734658/bq25890-bq25890-vs-bq25713

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:TPS61230ABQ25713BQ25895

您好!  

对于我的新项目、我将设计一个具有 USB-C 输入(能够通过适配器提供5V @ 4A 电流)和单节锂聚合物3.7V 标称电池的 NVDC 电源架构。 电池容量为~2000mAh、充电电流为1C、但系统负载需要大约4.5A 的平均电流。 电池具有3C 放电功能、电池运行时间对于应用来说不是问题(因此容量较低)。 我还必须将 VSYS 升压至5V、并选择了2.4A 的 TPS61230A  

对于充电器、我查看的是 BQ25890/92、但很快就意识到输入电流限制不能设置为超过3.25A。 这意味着、在5V 时、我将仅获得~16.25W 的输入功率。 在效率损失之后、这可能不足以满足我的应用需求。

BQ25713能够解决此问题、同时还能通过集成降压/升压功能消除对 TPS61230A 的需求吗? 您是否可以为我的设计推荐更好的器件?


当我正在浏览 BQ 系列的高功率器件时、任何输入都会受到欢迎。 我已经成功地在之前的应用中使用了24160。

提前感谢!

最棒的
Ganesan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在循环 BQ25713支持...
    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesan、

    对于您的系统和充电负载规格、我认为 BQ25713可以支持它。 但是、您能否提供有关 TPS61230A 使用情况的更多详细信息? 我认为简单的方框图将更好地理解。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 我附上了方框图的图像。

    我还想了解、根据数据表、BQ 器件的最大充电电流是否额定值为5A (例如、BQ25895也具有集成升压)、如果负载需要、它能否以1A 的电流为电池充电并拉动剩余的4A 为系统供电? 对于 BQ25895和 BQ25713、5V 时 VBUS 引脚上的输入电流限制是多少? (因为 USB 是我唯一的电源输入选项)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesan、

    对于 BQ25895、我看到其输入电流最大值为3.25A、因此无法满足您的输入规格。 即5V/4A。

    BQ25895可支持4A 用于系统、1A 用于充电。

    对于 BQ25713、由于该器件使用外部 MOSFET 解决方案、因此其输入电流可支持高达6A 的电流。

    谢谢大家、此致