This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:R、C 与电感器并联的函数

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734412/tps65235-the-function-of-r-c-which-are-parallel-with-inductor

器件型号:TPS65235

尊敬的专家:

我们的客户想向您了解 RC 与升压电感器(220uH)并联的功能是什么?

如何计算此 RC 值?  我们可以使用220uH 电感器更改为220nF 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我正在研究您的请求、并将在星期一给您答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是指红圈中的220uH 电感器吗?

    它充当 RLC 滤波器。 在 DiSEqC 2.x 协议中、它是 LNB 和开关箱之间的双向通信。 LNB 可在接收器和附件模式下工作。 当它用作接收器时、并联 FET 导通、音调信号进入开关盒。 当它用作附件时、FET 关闭、开关盒的信号被过滤掉、因此 LNB 的输出不受影响。

    有关详细信息、请参阅以下应用手册(第3.2.2章)

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、请勿更改 RLC 的值。