This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:当负载电流为5mA 时、TPS61220不能正常工作。

Guru**** 2553340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734664/tps61220-tps61220-doesn-t-work-when-the-load-current-is-5ma

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61222

您好!

当我使用升压转换器 TPS61220从3.3V 获得5.0V 电压时、即使负载的电流为5mA、输出电压也低于5.0V。

根据 TPS61220或 TpS61222的数据表(固定电压5.0V 输出)、最大电流约为50mA - 60mA。  

我们使用的电路与数据表参考相同、如下所示。

当我们使用 TPS61220时、R1=1M、R2=110K。 L 为4.7uH (数据表中建议使用)。 C2=10uF

我 的问题是输出低于5.0V、当负载电流为5mA 时、输出电压大约为3.95V。

 使用 TPS61222固定电压版本时也会发生同样的现象。

问题出在哪,请提前感谢您的帮助。   

最棒的

DUO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duo:
    我认为这可能是由布局引起的、您能否分享布局的图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 DCKR 电路:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duo:

    布局不好。 请将输出电容 C141放置在尽可能靠近 IC 的位置。 您可以参考数据表中的布局建议。

    另请在 IC 附近放置一个10uF 输入电容器。