This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:启动波形

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732913/tps25926-start-up-waveform

器件型号:TPS25926

大家好、

我的客户观察到启动波形、其中有一个步骤开始、这是在他们将风扇模块插入 TPS259261的输出后捕获的。
如果没有 FAN 模块、则启动波形平滑。

我认为这是由风扇模块中的电容引起的、因此我将 dv/dt 电容从1nF 更改为16nF、但在开始时仍然看到一个阶跃。

我认为这对设计不是有害的、但客户想知道根本原因是什么?

你对此有什么想法吗?

谢谢你。

TPS259261原理图:

FAN 模块:

 不使用 FAN 模块的启动:

使用 FAN 模块启动:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我以前没有看到过这种情况、但查看0.4V 的电压电平、我没有发现任何问题。
    您是否在该时间间隔内测量过电流? 风扇模块由直流电源供电时的启动波形如何?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否碰巧进行了进一步测试?

    此致、
    Rakesh