This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:最小负载电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734718/lm317-minimum-load-current

器件型号:LM317

我有一个使用 LM317的12 VDC 输入3 VDC 输出电路。

我的负载可能在 小于0.1的范围内变化。 mA 更改为大约20mA。 我是否需要在负载约为800欧姆时放置一个负载电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    查看数据表的图9:

    总输出电流必须至少为10mA。 由于流经 R1的电流会增加输出电流、填充该最小电流规格的最简单方法是选择 R1=120R。 无论您连接到输出端的额外负载是多少,输出电流都大于10mA。

    Kai