This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:采用 LMG1020模型的 LTSPICE 仿真

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184927/lmg1020-ltspice-simulation-with-a-model-of-lmg1020

器件型号:LMG1020

您好!

我使用   TI 提供的 LMG1020的 PSpice 模型运行了 LTSPICE 仿真。

原理图如下。

Schematic of LTspice

由于该仿真、输出电压 Vout 约为1.97V、如下所示。

但是、输出电压应为5V、我找不到原因。

如果我的原理图或设置中有任何错误、请告诉我。

asy 文件是:

SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -96 -72 112 72
WINDOW 0 0 -72 Bottom 2
WINDOW 3 0 72 Top 2
SYMATTR Value LMG1020
SYMATTR Prefix X
PIN 112 48 RIGHT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 0 LEFT 8
PINATTR PinName INP
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 48 LEFT 8
PINATTR PinName INM
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 112 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName OUTH
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 0 RIGHT 8
PINATTR PinName OUTL
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 -48 LEFT 8
PINATTR PinName VDD
PINATTR SpiceOrder 6

.asc 文件为:

SHEET 1 10616 3840
WIRE 7360 448 7360 368
WIRE 7440 448 7360 448
WIRE 7520 448 7440 448
WIRE 7440 480 7440 448
WIRE 7520 480 7520 448
WIRE 7184 560 7088 560
WIRE 7440 560 7392 560
WIRE 7184 608 6976 608
WIRE 7520 608 7520 560
WIRE 7520 608 7392 608
WIRE 7184 656 7152 656
WIRE 7568 656 7392 656
WIRE 7152 752 7152 656
WIRE 7088 832 7088 560
WIRE 7200 832 7088 832
WIRE 7440 832 7200 832
WIRE 7440 848 7440 832
WIRE 7440 944 7440 928
WIRE 7568 944 7568 656
WIRE 7568 944 7440 944
WIRE 7440 976 7440 944
FLAG 6976 688 0
FLAG 7440 976 0
FLAG 7152 752 0
FLAG 7360 368 Vout
FLAG 7200 896 0
SYMBOL voltage 7440 832 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 58 Left 2
WINDOW 3 17 100 Left 2
SYMATTR Value 5
SYMATTR InstName Vcc1
SYMBOL res 7536 576 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 2
SYMBOL LMG1020 7280 608 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL res 7456 576 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 2
SYMBOL voltage 6976 592 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 17 100 Left 2
SYMATTR Value 3.3
SYMATTR InstName Vcc2
SYMBOL cap 7184 832 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1�
TEXT 7712 528 Left 2 !.tran 0 0.5m 0.1m 10n
TEXT 7712 480 Left 2 !.lib LMG1020.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    感谢您对该部件的关注。 您可以尝试向仿真中添加负载吗?

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我为每个端口安排了错误的网表。

    此问题已解决。