请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 您好!
我使用 TI 提供的 LMG1020的 PSpice 模型运行了 LTSPICE 仿真。
原理图如下。
由于该仿真、输出电压 Vout 约为1.97V、如下所示。
但是、输出电压应为5V、我找不到原因。
如果我的原理图或设置中有任何错误、请告诉我。
asy 文件是:
SymbolType CELL RECTANGLE Normal -96 -72 112 72 WINDOW 0 0 -72 Bottom 2 WINDOW 3 0 72 Top 2 SYMATTR Value LMG1020 SYMATTR Prefix X PIN 112 48 RIGHT 8 PINATTR PinName GND PINATTR SpiceOrder 1 PIN -96 0 LEFT 8 PINATTR PinName INP PINATTR SpiceOrder 2 PIN -96 48 LEFT 8 PINATTR PinName INM PINATTR SpiceOrder 3 PIN 112 -48 RIGHT 8 PINATTR PinName OUTH PINATTR SpiceOrder 4 PIN 112 0 RIGHT 8 PINATTR PinName OUTL PINATTR SpiceOrder 5 PIN -96 -48 LEFT 8 PINATTR PinName VDD PINATTR SpiceOrder 6
.asc 文件为:
SHEET 1 10616 3840 WIRE 7360 448 7360 368 WIRE 7440 448 7360 448 WIRE 7520 448 7440 448 WIRE 7440 480 7440 448 WIRE 7520 480 7520 448 WIRE 7184 560 7088 560 WIRE 7440 560 7392 560 WIRE 7184 608 6976 608 WIRE 7520 608 7520 560 WIRE 7520 608 7392 608 WIRE 7184 656 7152 656 WIRE 7568 656 7392 656 WIRE 7152 752 7152 656 WIRE 7088 832 7088 560 WIRE 7200 832 7088 832 WIRE 7440 832 7200 832 WIRE 7440 848 7440 832 WIRE 7440 944 7440 928 WIRE 7568 944 7568 656 WIRE 7568 944 7440 944 WIRE 7440 976 7440 944 FLAG 6976 688 0 FLAG 7440 976 0 FLAG 7152 752 0 FLAG 7360 368 Vout FLAG 7200 896 0 SYMBOL voltage 7440 832 R0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 24 58 Left 2 WINDOW 3 17 100 Left 2 SYMATTR Value 5 SYMATTR InstName Vcc1 SYMBOL res 7536 576 R180 WINDOW 0 36 76 Left 2 WINDOW 3 36 40 Left 2 SYMATTR InstName R6 SYMATTR Value 2 SYMBOL LMG1020 7280 608 R0 SYMATTR InstName U1 SYMBOL res 7456 576 R180 WINDOW 0 36 76 Left 2 WINDOW 3 36 40 Left 2 SYMATTR InstName R8 SYMATTR Value 2 SYMBOL voltage 6976 592 R0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0 WINDOW 3 17 100 Left 2 SYMATTR Value 3.3 SYMATTR InstName Vcc2 SYMBOL cap 7184 832 R0 SYMATTR InstName C1 SYMATTR Value 1� TEXT 7712 528 Left 2 !.tran 0 0.5m 0.1m 10n TEXT 7712 480 Left 2 !.lib LMG1020.LIB