This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:交错使用中的 LM5121

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5121, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734360/lm5121-lm5121-in-interleave-use

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5160

我能否 通过使用同步引脚(180相位差)在交错模式下与 LM5122相同使用 LM5121?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santi、

    感谢您的关注。 理论上、您可以通过下拉第2个器件的 FB 并将其 COMP 短接到第1个器件来实现此目的。 只需注意您选择的断开开关、其中一个开关可能会提前打开、并且它必须处理总负载电流、因此其大小应适当。

    另一种选择是并联使用两个 LM5122、并使用专用热插拔器件、如 LM5160或 LM5050、以实现类似功能、而无需生成两个同步时钟。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我将尝试使用 COMP 引脚。
    我曾经使用过 LM5050、但我的拼贴画需要使用 LM5121控制表。