This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:短路/自动重试条件下的可靠性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734550/tps25944a-reliability-in-a-short-circuit-auto-retry-condition

器件型号:TPS25944A

您好!

需要对此提供第二个意见:

TPS25944A 可监控过流情况并无限期关闭并重试。 从故障的角度来看、器件在短时间内可以承受的重试次数是否存在任何限制。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    感谢您的支持! 您能否分享此器件的目标用途。

    每次热关断后、器件都会等待结温从最高值(即 TJ < T (TSD)–12°C)下降12C、并具有128ms 的重试延迟。 这使得器件能够冷却、这有助于并保持器件保持较低的平均温度。 因此、预计器件寿命不会发生任何变化。

    此致、
    Rakesh