This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:USB 电池充电器芯片选择

Guru**** 2507795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733813/bq25121a-usb-battery-charger-chip-selection

器件型号:BQ25121A


我对可用的电池充电器的选择感到不知所措。  我要查看的一个器件是 BQ25121A。

我的要求是为锂离子电池充电。
希望将电量监测计作为解决方案的一部分。  
此器件将使用 USB 进行充电、因此支持 USB-C 电源协商将会更好、尽管这并不是绝对必需的。 也需要集成 FET。 这将是一款消费类产品、因此成本和空间是需要考虑的因素。
BQ25121A 是一个不错的选择、还是我应该看看其他什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    需要什么充电电流以及 SYS 负载要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍处于设计的早期阶段、尚未定义这些内容。 我假设如果我愿意承受更长的充电时间、充电电流不会成为问题?

    我最初以为 BQ2521A 进行了 USB 电源协商、但由于我更仔细地看了它、似乎情况并非如此。 是否有类似的芯片也能实现这一目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    这是正确的、但根据最大充电电流、系统负载和电池稳压电压、有不同的充电器。 如果没有这些参数、则很难推荐器件。