This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要负电压升压转换器

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734205/need-a-negative-voltage-boost-converter

主题中讨论的其他器件:BQ25504

大家好、TI 社区、

我正在寻找一个负直流/直流电压升压转换器、以便用负电压为电池充电。 我想让电池和电源的正极端子"通用"。

那里是否有任何负直流/直流电压升压转换器? 我正在寻找低功耗(如 bq25504 EVM)、但采用负电压升压、输入电压范围 Vin = 500mV 至3V  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    电池电压范围是多少?
    0.5V 至3V 电源的正电压端子直接连接到电池的正电压端子。 对吧? 如果没有、请阐明您的要求。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、您好、感谢您的回复。

    电池电压稳定状态约为2.5V (需要高达3V 的充电电压)。
    电源是一个太阳能电池、其输入电压为~ 0.8V (可生成~ 20mA 的电流)。
    是的、正确、电源的正极端子(在本例中为太阳能电池)直接连接到电池的正极端子。

    谢谢。
    Regardsm、
    Ashim 先生