Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24610, TPS61023
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 TPS61023
您好!
我们最近使用 BQ24610和 BQ40Z50制造了新的原型板。
我之前曾发布过有关 STAT1闪存的信息、但在新设计中、我们还有 其他问题。 希望有人可以帮助解决问题。

以上是我们的电路原理图。
5V 输入
1625mA 充电电流
电池单元为18650 3350mH。
当尝试使用3.6V 或 更低的电池电压为电池充电时、当使用我们所需的5V 直流输入时、STAT1指示灯闪烁。 如果电池电量稍高、STAT1指示灯将稳定亮起、充电器将继续工作、直到 STAT1关闭且 STAT2打开、这表示已完成充电。
当尝试为3.6V 或更低的电池充电时、如果输入电压升高、STAT1指示灯将更接近保持亮起状态。 (它将闪存打开、然后在2-3秒后关闭、然后重新打开)。 如果输入电压升至5.25V 至5.35V、STAT1将亮起、充电器将一直充电、直至完成。
当电池电压为3V 或更低时、将输入电压升高至5.6v 仍不会启动充电。 (STAT1指示灯闪烁)
(在此过程中、BQ40Z50不会禁用充电等、它会在每次 LED 闪烁时将 STAT1脉冲视为30mA 充电脉冲)
有人可以详细说明这些问题吗?
谢谢