This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:STAT1闪存-充电电路问题

Guru**** 2409780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24610, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184317/bq24610-stat1-flash---issues-with-charging-circuit

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50TPS61023

您好!

我们最近使用 BQ24610和 BQ40Z50制造了新的原型板。

我之前曾发布过有关 STAT1闪存的信息、但在新设计中、我们还有 其他问题。 希望有人可以帮助解决问题。

以上是我们的电路原理图。

5V 输入

1625mA 充电电流

电池单元为18650 3350mH。

当尝试使用3.6V 或 更低的电池电压为电池充电时、当使用我们所需的5V 直流输入时、STAT1指示灯闪烁。 如果电池电量稍高、STAT1指示灯将稳定亮起、充电器将继续工作、直到 STAT1关闭且 STAT2打开、这表示已完成充电。

当尝试为3.6V 或更低的电池充电时、如果输入电压升高、STAT1指示灯将更接近保持亮起状态。 (它将闪存打开、然后在2-3秒后关闭、然后重新打开)。 如果输入电压升至5.25V 至5.35V、STAT1将亮起、充电器将一直充电、直至完成。

当电池电压为3V 或更低时、将输入电压升高至5.6v 仍不会启动充电。 (STAT1指示灯闪烁)

(在此过程中、BQ40Z50不会禁用充电等、它会在每次 LED 闪烁时将 STAT1脉冲视为30mA 充电脉冲)

有人可以详细说明这些问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、很抱歉、我将此问题与其他用户的原始问题联系在一起。 不确定我是如何管理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 STAT1闪烁时添加一些电压基准、请执行以下操作:

    ISET1:0.327v

    ISET2:0.147v

    ACSET:0.423v

    VFB:1.810v

    TS:1.683v

    VCC:5.002v

    BATDRV:5.033

    ACDRV:1.33v

    REGN 5.077v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供的所有信息、我将在星期五之前向您介绍这些信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    [引用 userid="542625" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184317/bq24610-stat1-flash---issues-with-charging-circuit ~]当尝试使用所需的5V 直流输入电压为电池充电时,STAT1指示灯闪烁[quote userid="542625" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184317/bq24610-stat1-flash---issues-with-charging-circuit 当尝试为3.6V 或更低的电池充电时,如果输入电压升至接近 STAT1指示灯。 (它将闪存打开、然后在2-3秒后关闭、然后重新打开)。 如果输入电压升至5.25V 至5.35V、STAT1将亮起、充电器将充电至完成。[/报价]

    对于这些情况、我能否知道 STAT2在 STAT1闪烁时是否也在闪烁? 我想知道器件是否进入了故障状态。

    您还可以报告 SRN 引脚上的电压读数吗?

    至于原理图、 这里(或系统负载之前)是否有任何系统输出电容器? 它需要一个10uF 的系统输出电容器。

    VFB 电压读数在我看来是大约为2.1V、您可能需要更改 R22和 R23以匹配您使用的电池电压。

    根据原理图中给出的值、现在电池稳压电压设置为4.2V、再充电阈值设置为4.1V、电池低电压阈值设置为3.1V

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答。

    在这些情况下、STAT2根本不会闪烁。  

    SRN 电压至 GND:= 3.527V

    ISET1:0.327v

    ISET2:0.148v

    ACSET:0.423v

    VFB:1.749v

    TS:1.683v

    VCC:5.063v (当 STAT1闪烁时脉冲至5.02v)

    BATDRV:5.093v

    ACDRV:1.308v

    REGN 5.062v

    电池电压: 3.527v

    输入电压:5.093v



    是的、此图中未显示10uF 电容器。 它位于系统负载之前。 System_power 馈送 TPS61023。 但是、输出会关闭。 输出电容器是否会对 STAT1闪烁产生任何影响?  

    VFB 设置为4.2V 电池、这是这些电池的正确充电电压。 18650节电池电压、100%为4.2、3V 时为0%。 当18650~ 40 μ V 时、会发生这种情况。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加更多详细信息、

    充电器现在在充电器时具有高音调。 触摸与5V 输入相关的任何内容都会导致间距发生变化、有时会停止充电。 (STAT1 LED 关闭)。

    BTST:8.9V  

    在 C14处测量 BTST 时、如果万用表设置为低阻抗并消耗负载、则电路将静音、充电电流将增大。 这是否有某种关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    当 STAT1闪烁且 STAT2未闪烁时、这意味着充电器在 充电中 充电暂停、计时器故障、过压、睡眠模式、电池不存在之间循环。 由于我在原理图上没有看到主要问题、可能还有其他问题、例如布局、 REGN 或 VREF LDO 过载或达到 TSHUT IC 温度阈值、这会导致充电器进入故障状态或禁用充电。 您能否提供布局文件?

    发生这种情况时、我能否在同一个屏幕上获得 VCC、HIDRV、PH、LODRV 的示波器捕获? SRP 处的电压读数是多少?

    我还想指出的是原理图中的电感器和输出电容器选择(4.7uH + 20uF)。 该组合的谐振频率将接近我们建议范围的上限(12kHz ~ 17kHz)

    至于可闻噪声、这很可能是由开关节点振铃引起的。 根据您在测量 BTST 时的发现、我建议添加一个10 Ω 电阻器以减少开关节点振铃。 请在 此处参阅 BQ24610原理图检查清单

    您是否在 EVM 上实施了修改并查看是否存在充电问题?

    此致。