This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:3kW 输出使用如何连接到 UCC27714

Guru**** 2504525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC27714, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734588/ucc256303-3kw-output-use-how-to-connect-to-ucc27714

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC27714ISO1211

大家好、

在 UCC256303和 UCC27714之间、为了实现高侧驱动 隔离 、需要使用脉冲变压器。

 是否可以使用 ISO1211代替 变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi

    是的、可以使用 ISO1211代替变压器。

    此致、
    Eric