This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373-4RGW

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181153/tps2373-tps2373-4rgw

器件型号:TPS2373

大家好、

我们在该器件 TPS2373-4RGW 的帮助下设计了48V 至24V 输出、但在24V 输出电源下、我们从外部或电路板本身拾取噪声、对此我们不清楚、我们需要您的帮助来理解这一点

我们已将由于电路板与外部环境的某些干扰而在示波器上捕获的噪声波形连接起来。

请建议电路板上产生这种振铃效应的可能原因。

如果需要任何其他详细信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!  

    感谢您与我们联系!

    我是否可以知道 TPS2373芯片的下游电路是什么?

     VDD-VSS 的 UVLO 下降为30.5V 至33.6V。如果您的输出恰好在 TPS2373之后、 则 VDD-VSS 下降 UVLO 可能是导致此情况的原因。 由于 热插拔将在 UVLO 下降后关闭、这可能会导致瞬态电压过冲。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    祝你度过美好的一天!

    因此、我们也检查了上面提到的一点、但它不起作用。 在进一步调试后、我们发现电路板存在一些接地问题。
    让我告诉你我们是如何得出这一结论的。 我们在中使用直流插孔和24V 探针(即变压器输出)提供48V 输入电压。我们连接了示波器 USB 电缆以捕获波形、 在板中、我们记录了一个 USB 连接器以调试或设置某些配置。
    因此、每当我们连接高于尖峰类型的 USB 电缆时、当尖峰出现时、电路板会重新启动、但当我们连接示波器 USB 并将 UART 控制台电缆(USB)连接到电路板时、不会出现尖峰。

    因此、我怀疑电源部分接地问题。  

    请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    新年快乐、感谢您的回复!

    "我们提供48V 输入、直流插孔和24V 探针"您是指在 TPS2373的 Vdd-RTN 之间连接直流电压源、然后将上升/下降沿触发器设置为24V 吗?

    我想知道您是否可以分享原理图、这可能有助于我们检查潜在的接地问题。 如果您不想在 E2E 中分享、我可以通过电子邮件连接您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    新年快乐! 感谢您的快速回复。

    您是不是说在 TPS2373的 Vdd-RTN 之间连接直流电压源、而是将上升/下降沿触发器设置为24V?  我们在给出了48V@1A 的输入  

    并且在24V 输出时获得振铃效应意味着我们将在24V 处应用触发器




    因此、我要再添加一点、即我们在接地和数字接地之间使用 RC 对、因此当我们测量电阻器焊盘或电容器之间的电压时、我将获得2.5V 的电压。 接地和数字接地之间的电流、我认为这是不可接受的。 请针对此观察建议我们如何解决此问题。  

    是的、我们通过邮件进行连接以实现原理图共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    感谢您的更新。 我已向您发送一封电子邮件、请您提出原理图请求并进行进一步讨论。

    此致、

    Diang