This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:TPS7A7833

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185121/tps7a78-tps7a7833

器件型号:TPS7A78

您好!

有关 TPS7A78的另一个问题:

是否可以桥接电荷泵? 或以其他方式询问:

我能否为 VLDOIN 提供外部输入电压?我可以施加的最高电压是多少?

如果 VLDOIN 电压低于14伏、我想使用 VSCIN 的电压为其供电...那么我仍然可以从 VSCIN 生成3.3伏...

或者将开关电容级从因数4更改为因数2 ...这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是可以像这样使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christoph、

    TPS7A78 LDOIN 不能由外部源驱动:

    这包括将 TPS7A78连接到自身、如您在第二个原理图中所示。  在所述的情况下、您可能需要从 SCIN 到 LDO_OUT 的外部 LDO。

    谢谢、

    斯蒂芬