请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A78 您好!
有关 TPS7A78的另一个问题:
是否可以桥接电荷泵? 或以其他方式询问:
我能否为 VLDOIN 提供外部输入电压?我可以施加的最高电压是多少?
如果 VLDOIN 电压低于14伏、我想使用 VSCIN 的电压为其供电...那么我仍然可以从 VSCIN 生成3.3伏...
或者将开关电容级从因数4更改为因数2 ...这是可行的吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.