This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:可接受的 CFB (OUT 和 FB 引脚之间的电容器)值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1, TPS7B4253EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734357/tps7b4253-q1-acceptable-cfb-capacitor-between-out-and-fb-pins-value

器件型号:TPS7B4253-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B4253EVM

大家好、

我的客户将使用 TPS7B4253、他提出了一个问题。

他的问题是"OUT-Pin 和 Fb Pin 之间的可接受电容值是多少?"

我的客户正在进行设计、请参阅图25 (请参阅下图)。

它显示、似乎只有47uF 用于相位补偿。

是否可以将该值更改为0.1uF?

或者是否有任何工具可以仿真 TPS7B4253的稳定性?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota、

    前馈电容器有助于提高稳定性、输出噪声、负载瞬态响应和 PSRR。 如前所述、当所需输出电压大于基准电压时、TPS7B4253-Q1建议使用47nF 前馈电容器。 0.1uF 电容器可能适合您的特定应用;但是、建议在做出更改之前进行原型设计。 以下应用报告详细介绍了在选择前馈电容器时需要考虑的因素。 它讨论了前馈电容器的优势、并讨论了前馈电容器过大可能会发生的情况。 如果您想了解更多信息、它还会链接到其他应用报告。

    www.ti.com/.../sbva042.pdf

    包括电路板布局在内的应用特定因素会影响稳压器的稳定性、并且仿真通常是理想化的;因此、我们建议在监测示波器上的输出的同时执行负载瞬态。 通过为特定应用执行最坏情况的负载瞬态、您将能够检查应用的稳定性。 虽然此基准测试在您的实际应用板上最有意义、但 TPS7B4253EVM 可在初始测试期间使用。 以下应用报告更详细地介绍了如何使用负载瞬态来检查稳定性:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    非常尊重、
    Ryan