This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低 OVP 电池平衡 IC 发展蓝图(用于 SCiB)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734577/roadmap-for-low-ovp-cell-balancing-ic-for-scib

下面是否有电池平衡 IC 的发展蓝图?

・Ω 电池:2~3 Ω 电池 SCiB (Toshiba)

・OVP:3.0V/节

我没有找到匹配的电池平衡 IC。

请告诉我有关低 OVP 解决方案的信息。 (3.0V 固定电压、或者可调节3.0V 电压)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我们提供了一个具有电池平衡功能的3-5s 保护器: bq77915

    它可以支持低至3V 的 OVP。

    到目前为止、我们没有一个 OVP 为3V 的编程版本。 让我们离线讨论一下我们可以做什么。