This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:CEDV 参数计算、对电池单元进行仿真

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184024/bq78350-r2-device-fw-cedv-parameter-calculation-parralleling-battery-cells

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

Matt、您好!

我们已经为一个单元执行了 CEDV 参数集。 正如我们所理解的、当我们对 parrallel 单元格数进行多路复用时、我们需要将 EDVR0参数与 parrallel 单元格的数量进行偏离。

但对于该值、我们具有值1。  该怎么办(因为无法设置0.5)?

此致
RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    在本例中、我认为您可以将该值设置为1。  

    此致、

    Matt