This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:电源管理

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734011/bq27441-g1-power-management

器件型号:BQ27441-G1

您好!

我是一名新的电子工程师、尝试挑选前一位工程师完成的一些设计。

 BQ27441DRZT-G1A 是否能够监控1 节以上的单节锂离子电池?

我已经阅读了数据表、 并在第一页的"特性"下说过"单节串联锂离子电池电量监测计"。

我想知道我是否并联2节或3节锂离子电池(请参阅下面的原理图)、bq27441-G1是否仍将其视为单节串联电池?

我们可以使用锂聚合物电池代替锂离子电池吗?

感谢您的帮助!

请注意、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、将电池并联仍将其视为单节串联电池。 您必须确保将设计容量参数设置为
    每节电池3倍设计容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我想澄清一下我的问题、我有两组与 bq27441并联的电池。

    它们均采用3.7V 电压、但容量不同、一个为2600mAh、另一个为800mAh。

    在这种情况下、电池是否仍会被视为并联?

    另一个问题是、我可以使用锂聚合物而不是锂离子电池吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们仍然是并联的、尽管我会谨慎使用容量不同的电池、因为它们会以不同的速率充电和放电、这会对监测产生不利影响、因为每个电池的内部电阻不再匹配。  

    是的、您可以使用锂聚合物而不是锂离子电池。