This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20A 负载瞬态

Guru**** 2521980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184129/tps543c20a-tps543c20a-load-transient

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS548D21

我尝试执行任何组合的负载瞬态。 无法获得正确的波形。 输出电压变为负值。 webench 模型不起作用。 其他 IC、如 TPS548D21、负载瞬态工作正常。 因此、请在您的网站上验证 TPS543C20A 的负载瞬态。 此外、不提供负载瞬态 pspice 模型。 仅提供启动和稳态模型。 请发送负载瞬态模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghavendra、  

    感谢您指出这一点  

    我从我的一侧运行负载瞬态、并能够获得与您相同的结果。  Peter 正在研究这个问题。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS543C20A 的产品文件夹 中提供了瞬态(开关) PSpice 模型- https://www.ti.com/product/TPS543C20A#design-tools-simulation 

    启动和稳态描述了器件上电序列的软启动部分是否包含在原理图模型中。  稳态模型通过启动已经在稳态运行的器件而不是0V 输出来跳过软启动来加快仿真时间。  通过包含动态负载(例如整体宽线性电流源或开关电阻器)、这两种情况均可用于模拟负载瞬态。

    对于 Webench 仿真问题、仿真似乎正在快速复位至0V 并施加负 IOUT 瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Webench 仿真问题、仿真似乎正在快速复位至0V 并施加负 IOUT 瞬态。 我不确定我是否得到了这个。 如何才能获得经典的负载瞬态波形。 如下所示。 此外、我还有一个问题、是否有一种方法可以更改负载电流压摆率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我通过提高过流保护(OCP)电平来运行 Webench 瞬态仿真。  200μs 在输出波形出现之前的 μ s 内触发 OCP 并关闭输出电压。

    您可以通过单击 与负载电阻器并联的脉冲电流源并选择"Update"来调整瞬态负载电流的深度、时序和压摆率。

    请注意: 电流源处于负极性、因此可降低稳态阻性负载电流产生的负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我发布的波形相比、该波形不是经典波形。 看起来像很多噪声。 我无法与客户分享此波形。 我需要一个更好的波形、就像其他 TI 芯片那样。 我想知道该 IC 的实际性能如何。 我尝试使用 pspice 进行仿真、以更好地了解 IC 并获得经典波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    波形的外观是所选设计参数的双乘积。  开关频率为1.2MHz 时、采用混合输出电容器设计、可实现高输出电压纹波。  此外、环路带宽足够快、50μs μ A、18A 负载瞬态几乎不会相对于高输出电压纹波产生可行的输出电压变化。

    如果我使用定制选项将开关频率降低至600kHz、将输出电压纹波限制为1%(10mV)、将瞬态限制为3%(30mV)、则该设计可产生您所需的"经典"瞬态响应。

    同样、如果我将开关频率保持在1.2MHz、并选择1%纹波和3%瞬态、则该设计会产生更"经典"的瞬态响应

    这是默认的3%纹波和5%瞬态设计、与混合输出电容器相结合、产生足够高的输出电压纹波以屏蔽瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须将电流限制设置为输出负载电流的两倍、才能获得经典波形。 想知道实际 IC 也需要设计这样的高工作限制、或者这只是仿真误差。

    此外、我还想下载 PCB 等的 OrCAD/Cadence 设计文件 但出现错误、无法下载。 请提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电流限制误差是一种仿真赝像、尝试以非常快的环路响应在稳态启动仿真。  反馈和调节环路中某些节点的初始条件中的小误差会产生输出电压误差、该器件必须对此进行响应、这可能会产生非常大的输出电压瞬变、而控制环路则会建立其稳态运行条件。

    在实际电路中、转换器以受控软启动斜升、以避免这种情况。

    关于 Cadence / OR-CAD 文件、您尝试下调载哪个版本的 OR-CAD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试下载17.2版本。 我收到一条错误消息-Export failed-submit error。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己下载了该版本、但没有收到错误消息。  文件已附加。

    e2e.ti.com/.../ul_5F00_TPS543C20ARVFR.zip