This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC 与 AM571x 处理器配合使用是否需要 I2C 接口?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734535/tps659037-is-the-i2c-interface-required-to-use-the-pmic-with-am571x-processor

器件型号:TPS659037

客户使用的是带 AM571x 处理器的 TPS659037。  假设他们没有在 PMIC 上使用 ADC 或 GPIO、也没有使用 DVS、那么 I2C 接口(例如 I2C1)是否 需要连接到处理器?  是否有配置设置必须由处理器通过 I2C 进行修改才能正常工作?

谢谢、此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    TPS659037和 AM57xx 用户指南: www.ti.com/.../sliu011

    如果它们不使用 ADC、则可以将这些引脚接地。 用户指南介绍了默认情况下如何配置每个 GPIO。 对于 GPIO、它们未配置为 I2C1、因此您无需将它们连接到处理器。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Natasha。 问题不是什么与未使用的 ADC 和 GPIO 引脚有关、而是用户需要将 I2C 连接到处理器? 是否必须通过 I2C 完成一些操作才能使 PMIC 与 AM571x 一起正常工作、或者是否有任何 ADC、GPIO 和 DVS 以外的其他操作在没有 PMIC 连接的情况下无法使用?

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    如果没有 I2C、器件将加电、但器件的使用受到限制。 您将无法接收中断(例如短路检测)或来自任何 GPIO 的信息。 您还将无法更改任何电压、生成热复位等 如果您不需要处理器和 PMIC (电源除外)之间的任何通信、则可能不需要 I2C。

    谢谢、
    纳斯塔莎