This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:OTG 未连接且发出噪声

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734448/bq25892-otg-unconnected-and-noise-emission

器件型号:BQ25892

尊敬的 e2e 支持:

我的客户使用我们的 BQ25892构建了自己的原型。 我们有以下问题:

1 - OTG 引脚已保持未连接状态。 有问题吗?

2 -您能否进行原理图审阅? (需要以私人方式发送)

3 -他还在板上获得了 FM 无线电(88MHz-108MHz)、这会从我们的 bq 中获得一些噪声。 考虑在 bq 周围使用金属屏蔽层以将其最小化。 还有其他建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、OTG 是高阻抗输入、但没有下拉电阻器。  它可能会浮动高电平或低电平。  但是、OTG 只有当 OTG 位和管脚都为高电平时才使能。  如果不使用 OTG、则不会出现问题。  如果要使用 OTG、则这是一个问题。

    关于第2条,是的。

    关于3,是的。  请参阅随附的布局指南、以最大限度降低 EMI。  e2e.ti.com/.../0624.bq2589xbq2419x_5F00_29xlayoutandEMIrecommendation.pdf