This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:具有缓冲器电路的 TPS51631和 CSD87350Q5D

Guru**** 2547680 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, TPS51631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733670/csd87350q5d-tps51631-and-csd87350q5d-with-snubber-circuit

器件型号:CSD87350Q5D
主题中讨论的其他器件: TPS51631

您好!

我一直在使用 TPS51631 (三相电源稳压 器)和 CSD87350Q5D (MOSFET)为 Intel Haswell CPU 生成 CPU 内核电源。

如果我不添加缓冲电路、设计工作正常。

如果我将缓冲电路添加到 CSD87350Q5D (1R 电阻器和1nF 电容器)、则 CPU 内核电压轨短路、CPU 损坏。

我使用了数据表中指定的缓冲电路值。

您能否提出可能导致 CPU 电源轨短路的原因?

e2e.ti.com/.../TI_5F00_Power_5F00_Supply_5F00_Design.pdfe2e.ti.com/.../TI_5F00_Power_5F00_Supply_5F00_Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bby:
    感谢您的提问。 R-C 缓冲电路用于减少每个相位的开关节点处的振铃。 根据在开关节点上观察到的振铃幅度和频率、可能需要也可能不需要。 我有几个问题和意见,详见下文

    没有缓冲器时、开关节点振铃看起来是怎样的? 是否在可接受的限制范围内?
    2.在测量开关节点波形时、请确保最大限度地减小示波器探针上的 GND 连接、以避免拾取不必要的噪声、这可能会使测量看起来比实际情况差。
    通常、输出短路可能是由于低侧 FET 出现故障或输出电容器等短路组件造成的。 为了确定哪个电感器、一次将输出电感器升至一个相位、以将电源块与输出隔离、并检查电感器任一侧是否短路。
    4.以下是关于减少降压转换器中振铃的几个链接:
    www.ti.com/.../slyt465.pdf
    www.ti.com/.../slpa010.pdf

    请告诉我您发现了什么、我很乐意帮助您解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了 MOSFET 输出端(在电感器之前的缓冲电路上)的噪声。

    使用缓冲器电路、过冲从3.8V 降至2.5V、过冲振铃减少。

    短路发生在电感器之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bohi、
    感谢您捕获波形。 我没有意识到转换器的输入是5V。 CSD87350Q5D 中使用的 FET 的额定电压最大为30V 波形显示峰值电压<<高于器件的30V BVDSS。 在这种情况下、不需要缓冲器。 但是、如果存在噪声/EMI 问题、缓冲器可能会有所帮助。 在电感器之后短路的输出似乎表示一个或多个输出大容量电容器发生短路。 这通常是由于过压情况超过电容器的额定电压而导致的。 这不会由缓冲电路引起、除非可能存在焊接短路等制造缺陷。 我还建议检查高侧 FET、以查看其中是否有任何 FET 短路。 这将导致输入通过电感器直接连接到输出。 您可以检查从开关节点到 Vin 的二极管压降、以确定高侧 FET 是否短路。 如果体二极管正常、则 FET 未短接。