This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:输出电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61240, TPS61256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734526/tps61240-output-current

器件型号:TPS61240
主题中讨论的其他器件: TPS61256

您好、先生、

你好!

我对 Booster TPS61240有疑问。

请在下面找到原理图:

那么、我是否会在输入端获得5V@500mA 输出以及3.7V@350mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    掸邦,

    TPS61240无法输出5V@500mA、因为它将触发电流限制。 您可以查看 TPS61256。