This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:加电序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734502/tps51206-power-up-sequence

器件型号:TPS51206

大家好、

我的客户正在评估 TPS51206、他们面临 的问题是 TPS51206在 以下上电序列下有时会卡在 S3模式下。

1) 1)对 VDDQSNS 和 VLDOIN 施加1.2V 电压
2) 2)向 VDD 和 S5施加3.3V 电压(S3输入处于高阻态)
3) 3) 将 S3设置为"High"(高)

您是否了解 TPS51206在 上述上电序列下有时会卡在 S3模式下的原因?
VDD 和 S5 (高电平)之间是否存在任何序列问题?

他们了解上述上电顺序不符合图23。 TPS51206数据表的典型时序图。
但他们想了解 TPS51206卡在 S3模式下的原因、机制和原因。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    在启动和正常运行期间、VTT 遵循 VTTREF。

    通常、我们 应 将 S3拉至高电平以首先打开 VTTREF、这样  VTT 就可以遵循 VTTREF。

    该器件未设计为打开 VTT (S5为高电平)、但 VTTREF 仍处于关闭状态。

    谢谢