This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:超级电容器组故障检测

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184621/bq33100-super-capacitor-bank-fault-detection

器件型号:BQ33100

您好,

我有 一个50 F 的超级电容器组3并联的类似配置5堆栈串联。

每个电容器都有30%的容差,我的要求不是检测所有电容器组中的开路/有缺陷的电容器

请建议解决方案请提出解决方案。由于容差很大、我无法在充电/放电过程中确定电压测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq33100可指示故障。 有关详细信息、请参阅数据表第8.3.1.5节"健康状况确定"

    测量每个并联部分的电容以确定哪一个是坏的、但要找到单独的电容器、可能需要断开每个并联部分的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在没有与 PCB 断开连接的情况下、我只想测量 bcz 作为客户电路板、根据 TI 前端应用、我已经观察到每个分支电压、ESR、电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电容器是并联的、因此您将在不断开连接的情况下只读取总电容。