This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:无法设置"配置自动循环"

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184543/bqstudio-cannot-set-configuring-auto-cycle

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ27421-G1

大家好、

我的客户无法在 BQstudio 上设置"配置自动循环"、因为配置不会显示在 GUI 上。 我在下面的视频中找到了该配置。

https://training.ti.com/introduction-bqstudio-and-ti-tool-chain-gauge-evaluation

您知道解决此问题的任何方法吗?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke-San、

    您可以使用 Window (窗口)-> Preferences (首选项)菜单访问 Autocyle 的配置设置。 然后导航到"Registers"并展开其下方的树以访问自动循环配置设置。

    注:

    仅当单击"Registers"选项卡/具有焦点时、自动循环菜单才会启用。

    自动循环仅适用于 SMBus 监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish-San、

    感谢您回复我的消息。

    我的客户一直在评估 BQ27421-G1如果我的理解正确、我的客户无法使用自动循环、对吧?

    自动循环有任何类似的功能吗?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke-San、

    对于 BQ27421-G1、工具栏上有一个"Learning cycle"按钮。 此选项卡中的"自动模式"类似于自动循环。