This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:将 BQ40从睡眠状态唤醒时出现问题

Guru**** 2585505 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184886/bq40z50-r2-problem-waking-the-bq40-from-a-sleep-condition

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ40Z50

我正在设计锂离子电源

需要将 BQ40从睡眠状态唤醒、这是通过将电池组(4P 14.4V)与 PACK+引脚串联的开关来实现的。 该线路 PACK+还将电池组连接到负载、如果负载灌入电流、则 PACK+引脚的功率不足、无法唤醒 BQ40。

这并不是每次都失败、可能是10分之一、同时还应记住、我的永久连接负载目前仅为19m/A

我是否可以尝试解决这个问题。

此外、我使用的 EV2400具有固件0.18、我下载了版本0.28和0.32、但无法在任何地方找到有关这些更新所产生的差异或修复的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如果您使用的是 bq40z50 EVM 或等效器件、则无需外部电路即可唤醒 bq40z50。 当有负载/充电器电流时、bq40z50会自动唤醒、当电流低于睡眠阈值时、bq40z50会进入睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,希里尔,

    我刚刚开始处理此设备,并在我的脑海中对它的工作方式有一个概念。 我想通过软件将其关闭并使用按钮将其唤醒。

    目前,我不是仅使用电阻器链来模拟电池。  假设电池已连接且 BZ40处于深度睡眠状态,要将其唤醒,我需要通过 PACK+引脚供电,使用10k 电阻按按钮,我的电压介于1至2伏之间,电流约为0.14mA,这对于探测器而言是不够的(我认为不是吗?)。 由于它仍处于睡眠模式、我无法检测到功率和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    唤醒在实际应用中是自动的。 该监测计需要跟踪所有功耗、包括可用于从外部唤醒它的电流、因此如果从外部唤醒、它将无法正常工作。

    对于仿真电池、只需将 PACK+直接连接到 BAT+即可保持 bq40z50处于唤醒状态以进行通信。 除非您有真正的电流流流过它、否则电流始终读数为0mA、但您将能够读出电压和其他参数。

    将负载添加到电阻器链将导致每个节点(连接到电芯输入)的电压下降,而不仅仅是电池+或电池组+。 无法使用电阻器链而不是电池来完全评估监测。