This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:最大占空比

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734042/uc28025-max-duty-cycle

器件型号:UC28025

大家好、

UC28025的最大占空比是多少? 在数据表中、它指出典型值为45%、但最大值为空白。 我们可以保证的最大占空比是多少?

谢谢!

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfredo、
    您的问题是我们可以保证的最大占空比、答案是我们不保证最大占空比。
    器件的设计、制造和测试均在数据表中详述的限制范围内。
    UC28025的最大占空比未被测试、这就是数据表中未指定它的原因。
    但是、其值永远不会超过50%、这可以通过功能架构方框图来保证。
    此致
    John