This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:OUT 引脚保持断开状态时的运行

Guru**** 2383720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732988/lm5064-operation-with-out-pin-leave-open

器件型号:LM5064

是否可以在 OUT 引脚保持断开状态的情况下使用 LM5064?

我认为功率限制、PGOOD 和读取 Vout 函数不起作用、但其他函数正常。

如果我们不需要上述功能、我想我们可以使用具有 OUT 引脚保持开路的 LM5064。  

这是我的想法吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    看起来还可以、但我们无法保证、因为我们尚未以这种方式测试器件功能。
    您为什么要保持开放?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    OUT 引脚在生产和发布的电路板中是否断开? 或者您想让系统保持打开状态吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-San、

    我们的客户过去遇到了引脚弹孔损坏的问题。 此时、它们会将引脚断开作为测量值。
    之后、由于不需要监控和功率限制、他们改变了电路的方向。
    OUT 引脚开路会有一些性能。 现在、他们正在使用该电路进行新设计。
    是否有任何疑虑?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    故障期间、我确实看到了外部 FET 的问题。
    我建议使用 OUT 引脚并使用适当的肖特基二极管进行验证。 请发送新设计的原理图以供在新主题中查看。

    此致、
    Rakesh