This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5922:NRND,但仍可用于 x?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5922, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734106/lp5922-nrnd-but-still-available-for-x

器件型号:LP5922
主题中讨论的其他器件: TPS7A92

您好!

该器件在 NRND 几分钟后才发送给我们的 PCB 制造商。 我在硅树脂专家工具中找到。 但是、当 NRND 上的状态被设定时、我发现使用寿命仍然是10年。  

此产品将会发生什么情况? 在 Mouser 上、它显示为新产品。 我需要更换吗? 是否有任何不兼容的替代产品? 请尽快提供帮助、因为我需要打印出我的照片  

此致、

Pieter Modderkolk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    不建议将 LP5922用于新设计;但是、我们将继续支持现有设计。  IC 本身的使用寿命不受此状态变化的影响;但是、该系列器件仍需遵守我们的产品变更通知和淘汰政策。  有关 TI 产品变更通知或淘汰政策的一般信息、请参阅以下链接:

      

    我们建议使用 TPS7A92作为替代产品;但是、这并不是完全引脚对引脚兼容的、因此需要进行一些布局更改。

    非常尊重、

    Ryan